This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z950:电池容量计算错误(相对 SoC 和绝对 SoC)

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ2050, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793081/bq34z950-error-in-battery-capacity-calculation-relative-soc-and-absolute-soc

器件型号:BQ34Z950
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ2050EV2400

尊敬的所有人:

我将 BQ34z950用作电池组的 BMS。 我的电池组为16800mV 43200mAh。 每次我通过 SMBus 读取相对充电状态(0x0D)寄存器时、它显示100、绝对充电状态(0x0E)显示152。 如何获得这些寄存器的正确值(因为我认为有问题)。 我写入设计容量(0x18)= 43200mAh、设计电压(0x19)= 16800mV。  

我是否应该使用当前读取的值(0x0A)来设置 AtRate (0x04)? 或者我要留下什么?

请帮助!!!!!!!

此致、

Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aman:

    ASOC 是剩余容量/设计容量。 请检查设计容量以确保其正确。 如果是、请检查 remcap 和 FCC 以查看它们是否正确。

    确保设备使用的是记忆包。

    如果问题仍然存在,请说明导致 ASOC 状态为152的事件。 另请说明使用监测计执行的配置步骤、并提供 GG 文件。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您的回复。 根据您的要求、我检查了剩余电容器和 FCC。 剩余容量= 65335、FCC = 65335。

    我读取的所有配置寄存器和值如下所示。

    e2e.ti.com/.../Bq34z950-Settings.xlsx

    此致、

    Aman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aman:

    感谢您添加器件设置、但是、某些设置似乎缺失、例如 RA 表等。 需要更多信息。

    请说明导致 ASOC 状态为152的事件。 在 bqStudio 中捕获事件的日志文件将有助于您进行描述。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bryan:

    请告诉我您需要确切的寄存器、或者我需要配置什么设置? 问题是我没有使用 bqStudio 读取 EVM。 我将通过 UC 的 SMBus 对此进行配置。 我只能读取或写入一些寄存器、然后填入一张表格来向您展示。

    今天我将 PFKey 发送给 BQ 的制造商访问权限、现在剩余电容器显示为0且 FCC = 7893。

    此致、
    Aman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aman:

    请记录这些值(给出的示例 gg 文件、这些值不是默认值、而是显示值的外观):

    [标题]
    Bq EVSW 版本= 0.9.90
    devicename = bq34z950 v0.02
    时间= 2018年2月13日中午12:06:28


    [电压(第一级安全)]
    COV 阈值= 4450
    COV 恢复= 4200
    CUV 阈值= 3010
    CUV 恢复= 3060
    [电流(1级安全)]
    OC (第一层) Chg = 6000
    OC (第一层) DSG = 6000
    当前恢复时间= 8
    AFE OC DSG = 12
    AFE OC DSG 时间= 0F
    AFE SC 通道配置= 77
    AFE SC DSG 配置= 77
    [温度(第一级安全)]
    过热 Chg = 55.0
    OT Chg Recovery = 50.0
    过热 DSG = 60.0
    OT DSG Recovery = 55.0

    [电压(二级安全)]
    SOV 阈值= 18000
    SOV 时间= 0
    电芯不平衡电流= 5
    电芯不平衡故障电压= 1000
    电池不平衡时间= 0
    电池休息时间= 1800
    [电流(二级安全)]
    SoC Chg = 10000
    SoC Chg Time = 0
    SoC DSG = 10000
    SoC DSG 时间= 0
    [温度(二级安全)]
    SOT Chg = 65.0
    SOT Chg Time = 0
    SOT DSG = 75.0
    SOT DSG 时间= 0
    [FET 验证(二级安全)]
    FET 失效时间= 0
    [AFE 验证(二级安全)]
    AFE 故障限制= 10

    [充电抑制 Cfg (充电控制)]
    CHG 抑制温度低= 0.0
    CHG 抑制温度高= 50.0
    [预充电 Cfg (充电控制)]
    预充电电流= 250
    预充温度= 12.0
    预通道电压= 3000
    恢复电压= 3100
    [快速充电配置(充电控制)]
    快速充电电流= 4000
    充电电压= 16800
    挂起低温=-5.0
    挂起高温= 55.0
    [终端配置(充电控制)]
    锥形电流= 250
    锥形电压= 300
    TCA 清零%= 95
    FC 设置%= 100
    FC 清除%= 98
    [电池平衡配置(充电控制)]
    最小电芯偏差= 1750
    [充电故障(充电控制)]
    过充电容量= 300

    [数据(SBS 配置)]
    REM 上限警报= 300
    REM 能量警报= 4320
    REM 时间报警= 10
    初始化电池模式= 0081
    设计电压= 14800
    规格信息= 0031
    制造日期= 2017年11月30日
    串行 数字 = 0149
    周期计数= 0
    CC 阈值= 4000
    CF 最大误差限制= 100
    设计容量= 6600
    设计能量= 97680
    制造商名称= EMS
    器件名称= bq34z950
    器件化学特性= Lion
    [配置(SBS 配置)]
    TDA 设置%= 6
    TDA 清除%= 8
    FD 设置%= 2
    FD 清除%= 5
    TDA 设置电压阈值= 5000
    TDA 设置电压时间= 0
    TDA 清除电压= 5500

    [完整性数据(系统数据)]
    复位计数器部分= 0
    复位计数器满= 198
    [制造商信息(系统数据)]
    制造商 INFO = 0123456789ABCDEF0123

    [寄存器(配置)]
    运行 Cfg A = 0329
    运行配置 B = 2448
    运行 Cfg C = 0001
    永久性故障 Cfg = 0000
    不可移除 Cfg = 0000
    [AFE (配置)]
    AFE PMS 阈值= 5500

    [LED 配置(LED 支持)]
    LED 闪光周期= 512
    LED 闪烁周期= 1024
    LED 延迟= 100
    LED 保持时间= 4
    CHG 闪光报警= 10
    CHG 阈值1 = 0
    CHG 阈值2 = 20
    CHG 阈值3 = 40
    CHG 阈值4 = 60
    CHG 阈值5 = 80
    DSG 闪光报警= 10
    DSG 阈值1 = 0
    DSG 阈值2 = 20
    DSG 阈值3 = 40
    DSG 阈值4 = 60
    DSG 阈值5 = 80
    灌电流= 3

    [电源(功率)]
    闪存更新正常电压= 7500
    关断电压= 12050
    充电器存在= 3000
    唤醒电流寄存器= 00

    [IT 配置(电量监测)]
    负载选择= 3
    负载模式= 0
    端子电压= 12000
    用户速率-mA = 0
    用户速率-mW = 0
    保留 Cap-mAh = 0
    保留 Cap-mWh = 0
    [电流阈值(电量监测)]
    DSG 电流阈值= 50
    CHG 电流阈值= 800
    退出电流= 10
    [状态(电量监测)]
    Qmax Cell 0 = 8042
    Qmax Cell 1 = 8041
    Qmax Cell 2 = 8022
    Qmax Cell 3 = 8071
    Qmax Pack = 8022
    更新状态= 06
    增量电压= 4

    [R_a0 (Ra 表)]
    Cell0 R_A 标志= 0000
    Cell0 R_A 0 = 41
    Cell0 R_A 1 = 50
    Cell0 R_A 2 = 73
    Cell0 R_A 3 = 98
    Cell0 R_A 4 = 99
    Cell0 R_A 5 = 96
    Cell0 R_A 6 = 101
    Cell0 R_A 7 = 149
    Cell0 R_A 8 = 181
    Cell0 R_A 9 = 235
    Cell0 R_A 10 = 310
    Cell0 R_A 11 = 417
    Cell0 R_A 12 = 447
    Cell0 R_A 13 = 684
    Cell0 R_A 14 = 994
    [R_A1 (Ra 表)]
    CELL1 R_A 标志= 0000
    CELL1 R_A 0 = 51
    CELL1 R_A 1 = 51
    CELL1 R_A 2 = 75
    CELL1 R_A 3 = 102
    电池1 R_A 4 = 102
    CELL1 R_A 5 = 99
    电池1 R_A 6 = 103
    CELL1 R_A 7 = 149
    电池1 R_A 8 = 188
    电池1 R_A 9 = 244
    CELL1 R_A 10 = 320
    CELL1 R_A 11 = 430
    CELL1 R_A 12 = 468
    CELL1 R_A 13 = 707
    电池1 R_A 14 = 1037
    [R_A2 (Ra 表)]
    CELL2 R_A 标志= 0055
    CELL2 R_A 0 = 55
    CELL2 R_A 1 = 55
    电池2 R_A 2 = 78
    电池2 R_A 3 = 101
    电池2 R_A 4 = 101
    CELL2 R_A 5 = 97
    电池2 R_A 6 = 101
    电池2 R_A 7 = 148
    电池2 R_A 8 = 211
    CELL2 R_A 9 = 278
    CELL2 R_A 10 = 360
    CELL2 R_A 11 = 497
    CELL2 R_A 12 = 532
    CELL2 R_A 13 = 62
    电池2 R_A 14 = 93
    [R_A3 (Ra 表)]
    CELL3 R_A 标志= 0000
    电池3 R_A 0 = 52
    电池3 R_A 1 = 56
    CELL3 R_A 2 = 79
    电池3 R_A 3 = 102
    电池3 R_A 4 = 104
    CELL3 R_A 5 = 102
    电池3 R_A 6 = 105
    电池3 R_A 7 = 156
    电池3 R_A 8 = 188
    CELL3 R_A 9 = 241
    CELL3 R_A 10 = 316
    CELL3 R_A 11 = 429
    CELL3 R_A 12 = 461
    CELL3 R_A 13 = 439
    电池3 R_A 14 = 641
    [R_a0x (Ra 表)]
    xCell0 R_A 标志= 0055
    xCell0 R_A 0 = 41
    xCell0 R_A 1 = 50
    xCell0 R_A 2 = 73
    xCell0 R_A 3 = 98
    xCell0 R_A 4 = 99
    xCell0 R_A 5 = 96
    xCell0 R_A 6 = 101
    xCell0 R_A 7 = 149
    xCell0 R_A 8 = 215
    xCell0 R_A 9 = 279
    xCell0 R_A 10 = 368
    xCell0 R_A 11 = 495
    xCell0 R_A 12 = 531
    xCell0 R_A 13 = 812
    xCell0 R_A 14 = 1181
    [R_a1x (Ra 表)]
    xCell1 R_A 标志= 0055
    xCell1 R_A 0 = 51
    xCell1 R_A 1 = 51
    xCell1 R_A 2 = 75
    xCell1 R_A 3 = 102
    xCell1 R_A 4 = 102
    xCell1 R_A 5 = 99
    xCell1 R_A 6 = 103
    xCell1 R_A 7 = 149
    xCell1 R_A 8 = 215
    xCell1 R_A 9 = 279
    xCell1 R_A 10 = 366
    xCell1 R_A 11 = 492
    xCell1 R_A 12 = 535
    xCell1 R_A 13 = 809
    xCell1 R_A 14 = 1186
    [R_a2x (Ra 表)]
    xCell2 R_A 标志= 0000
    xCell2 R_A 0 = 55
    xCell2 R_A 1 = 55
    xCell2 R_A 2 = 78
    xCell2 R_A 3 = 101
    xCell2 R_A 4 = 101
    xCell2 R_A 5 = 97
    xCell2 R_A 6 = 101
    xCell2 R_A 7 = 148
    xCell2 R_A 8 = 186
    xCell2 R_A 9 = 245
    xCell2 R_A 10 = 317
    xCell2 R_A 11 = 438
    xCell2 R_A 12 = 469
    xCell2 R_A 13 = 55
    xCell2 R_A 14 = 82
    [R_a3x (Ra 表)]
    xCell3 R_A 标志= 0055
    xCell3 R_A 0 = 52
    xCell3 R_A 1 = 56
    xCell3 R_A 2 = 79
    xCell3 R_A 3 = 102
    xCell3 R_A 4 = 104
    xCell3 R_A 5 = 102
    xCell3 R_A 6 = 105
    xCell3 R_A 7 = 156
    xCell3 R_A 8 = 228
    xCell3 R_A 9 = 292
    xCell3 R_A 10 = 383
    xCell3 R_A 11 = 520
    xCell3 R_A 12 = 559
    xCell3 R_A 13 = 532
    xCell3 R_A 14 = 777

    [器件状态数据(PF 状态)]
    PF 标志1 = 0000
    PF 标志2 = 0000

    [数据(校准)]
    CC 增益= 7.514
    CC Delta = 7.514
    基准电压= 1225.45
    AFE Pack 增益= 763.67
    CC 偏移=-0.241
    电路板偏移=-21.3
    INT 温度偏移= 0.0
    EXT1温度偏移=-.8
    ext2温度偏移= 0.0
    [CONFIG (Calibration)]
    CC 电流= 3000
    电压信号= 16800
    温度信号= 298.0
    CC 偏移时间= 250
    ADC 偏移时间= 32
    CC 增益时间= 250
    电压时间= 1984
    温度时间= 32
    CAL 模式超时= 300
    [温度模型(校准)]
    EXT COef 1 =-28285
    EXT COef 2=20848
    EXT COef 3=-7537
    外部系数4 = 401.2
    外部最小 AD = 0
    外部最高温度= 401.2
    int Coef 1 = 0
    int Coef 2 = 0
    int Coef 3 =-11136
    int Coef 4 = 575.4
    INT 最小 AD = 0
    INT 最高温度= 575.4
    [电流(校准)]
    滤波器= 239
    死区= 3
    CC 死区= 10.0

    [bq2050配置(DQ 通信)]
    bq20z753配置= 10.
    下拉引脚= 20
    引脚上拉= 05
    电阻分压器增益= 6
    MV 至 MAHR 刻度= 640
    每睡眠的 AUTOCAL = 0
    BR_Low = 2700
    BR_RC = 1000
    Wr0_Low = 1775
    Wr0_RC = 1225
    WR1_Low = 550
    WR1_RC = 2451
    Rd0_Low = 1150
    RD1_Low = 1100
    RD_TO=0
    RD_RS = 300
    WR_0_TO_1_DELAY = 100
    SlaveRsp_delay = 3020

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    这是我从 BQ34z950读取的值。 所有可评估和全部。 很抱歉迟到了。

    我不知道浮点值是被存储的、所以我将它的4字节缓冲区作为 I reade2e.ti.com/.../Bq34z950-Settings-Rtable.xlsx 放置。 如果您可以帮助解码、这也将非常有用。

    此致、

    Aman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 BQstudio 中没有任何 BQ34z950 .bqz 文件。 请告诉我、我打算如何为 BQ34z950配置 bqStudio 以及 EV2400。  

    此致、

    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bryan:

    任何帮助!!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看了以前有关 BQ34z950评估软件的一些主题。 你们要求发送电子邮件。 请在上提供。
    电子邮件:- amanankit@pulse-power.com

    此致、
    Aman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何人请告诉我如何更改我的 FCC。 这是我的 GG 文件。 我获取了 EV2400并读取了 BQ EVSW 中的值。

    [标题]
    Bq EVSW 版本= 0.9.90
    devicename = bq34z950 v0.02
    时间= 2019年4月24日01:38:25 PM


    [电压(第一级安全)]
    COV 阈值= 4300
    COV 恢复= 3900
    CUV 阈值= 2900
    CUV 恢复= 3000
    [电流(1级安全)]
    OC (第一层) Chg = 12000
    OC (第一层) DSG = 30000
    当前恢复时间= 8
    AFE OC DSG = 12
    AFE OC DSG 时间= 0F
    AFE SC 通道配置= 77
    AFE SC DSG 配置= 77
    [温度(第一级安全)]
    过热 Chg = 55.0
    OT Chg Recovery = 50.0
    过热 DSG = 60.0
    OT DSG Recovery = 55.0

    [电压(二级安全)]
    SOV 阈值= 18000
    SOV 时间= 0
    电芯不平衡电流= 5
    电芯不平衡故障电压= 1000
    电池不平衡时间= 0
    电池休息时间= 1800
    [电流(二级安全)]
    SoC Chg = 11000
    SoC Chg Time = 0
    SoC DSG = 30000
    SoC DSG 时间= 0
    [温度(二级安全)]
    SOT Chg = 65.0
    SOT Chg Time = 0
    SOT DSG = 75.0
    SOT DSG 时间= 0
    [FET 验证(二级安全)]
    FET 失效时间= 0
    [AFE 验证(二级安全)]
    AFE 故障限制= 10

    [充电抑制 Cfg (充电控制)]
    CHG 抑制温度低= 0.0
    CHG 抑制温度高= 45.0
    [预充电 Cfg (充电控制)]
    预充电电流= 250
    预充温度= 12.0
    预通道电压= 3000
    恢复电压= 3100
    [快速充电配置(充电控制)]
    快速充电电流= 4000
    充电电压= 16800
    挂起低温=-5.0
    挂起高温= 55.0
    [终端配置(充电控制)]
    锥形电流= 250
    锥形电压= 300
    TCA 清零%= 95
    FC 设置%=-1
    FC 清除%= 98
    [电池平衡配置(充电控制)]
    最小电芯偏差= 1750
    [充电故障(充电控制)]
    过充电容量= 300

    [数据(SBS 配置)]
    REM 上限警报= 300
    REM 能量警报= 4320
    REM 时间报警= 10
    初始化电池模式= 0081
    设计电压= 16800
    规格信息= 0031
    制造日期= 1980年1月1日
    串行 数字 = 0001
    周期计数= 26
    CC 阈值= 4400
    CF 最大误差限制= 100
    设计容量= 32767
    设计能量= 63360
    制造商名称= Texas Inst.
    器件名称= bq34z950
    器件化学特性= Lion
    [配置(SBS 配置)]
    TDA 设置%= 6
    TDA 清除%= 8
    FD 设置%= 2
    FD 清除%= 5
    TDA 设置电压阈值= 5000
    TDA 设置电压时间= 0
    TDA 清除电压= 5500

    [完整性数据(系统数据)]
    重置计数器部分= 250
    复位计数器满= 14
    [制造商信息(系统数据)]
    制造商 INFO = 0123456789ABCDEF0123

    [寄存器(配置)]
    运行 Cfg A = 0329
    运行配置 B = 2448
    运行 Cfg C = 0000
    永久性故障 Cfg = 0000
    不可移除 Cfg = 0000
    [AFE (配置)]
    AFE PMS 阈值= 5500

    [LED 配置(LED 支持)]
    LED 闪光周期= 512
    LED 闪烁周期= 1024
    LED 延迟= 100
    LED 保持时间= 4
    CHG 闪光报警= 10
    CHG 阈值1 = 0
    CHG 阈值2 = 20
    CHG 阈值3 = 40
    CHG 阈值4 = 60
    CHG 阈值5 = 80
    DSG 闪光报警= 10
    DSG 阈值1 = 0
    DSG 阈值2 = 20
    DSG 阈值3 = 40
    DSG 阈值4 = 60
    DSG 阈值5 = 80
    灌电流= 3

    [电源(功率)]
    闪存更新正常电压= 7500
    关断电压= 7000
    充电器存在= 3000
    唤醒电流寄存器= 00

    [IT 配置(电量监测)]
    负载选择= 3
    负载模式= 0
    端子电压= 12000
    用户速率-mA = 0
    用户速率-mW = 0
    保留 Cap-mAh = 0
    保留 Cap-mWh = 0
    [电流阈值(电量监测)]
    DSG 电流阈值= 50
    CHG 电流阈值= 25
    退出电流= 10
    [状态(电量监测)]
    Qmax Cell 0 = 13811
    Qmax Cell 1 = 7086
    Qmax Cell 2 = 13811
    Qmax Cell 3 = 8575
    Qmax Pack = 7086
    更新状态= 04
    增量电压= 62

    [R_a0 (Ra 表)]
    Cell0 R_A 标志= FF55
    Cell0 R_A 0 = 160
    Cell0 R_A 1 = 166
    Cell0 R_A 2 = 153
    Cell0 R_A 3 = 151
    Cell0 R_A 4 = 145
    Cell0 R_A 5 = 152
    Cell0 R_A 6 = 176
    Cell0 R_A 7 = 204
    Cell0 R_A 8 = 222
    Cell0 R_A 9 = 254
    Cell0 R_A 10 = 315
    Cell0 R_A 11 = 437
    Cell0 R_A 12 = 651
    Cell0 R_A 13 = 1001
    Cell0 R_A 14 = 1458
    [R_A1 (Ra 表)]
    CELL1 R_A 标志= FF55
    CELL1 R_A 0 = 160
    电池1 R_A 1 = 166
    电池1 R_A 2 = 153
    电池1 R_A 3 = 151
    电池1 R_A 4 = 145
    CELL1 R_A 5 = 152
    电池1 R_A 6 = 176
    CELL1 R_A 7 = 204
    CELL1 R_A 8 = 222
    CELL1 R_A 9 = 254
    CELL1 R_A 10 = 315
    CELL1 R_A 11 = 437
    CELL1 R_A 12 = 651
    CELL1 R_A 13 = 1001
    电池1 R_A 14 = 1458
    [R_A2 (Ra 表)]
    CELL2 R_A 标志= FF55
    电池2 R_A 0 = 160
    电池2 R_A 1 = 166
    电池2 R_A 2 = 153
    电池2 R_A 3 = 151
    电池2 R_A 4 = 145
    CELL2 R_A 5 = 152
    电池2 R_A 6 = 176
    CELL2 R_A 7 = 204
    电池2 R_A 8 = 222
    电池2 R_A 9 = 254
    CELL2 R_A 10 = 315
    CELL2 R_A 11 = 437
    CELL2 R_A 12 = 651
    CELL2 R_A 13 = 1001
    电池2 R_A 14 = 1458
    [R_A3 (Ra 表)]
    CELL3 R_A 标志= FF55
    CELL3 R_A 0 = 160
    电池3 R_A 1 = 166
    电池3 R_A 2 = 153
    电池3 R_A 3 = 151
    电池3 R_A 4 = 145
    CELL3 R_A 5 = 152
    电池3 R_A 6 = 176
    CELL3 R_A 7 = 204
    电池3 R_A 8 = 222
    电池3 R_A 9 = 254
    CELL3 R_A 10 = 315
    CELL3 R_A 11 = 437
    CELL3 R_A 12 = 651
    CELL3 R_A 13 = 1001
    电池3 R_A 14 = 1458
    [R_a0x (Ra 表)]
    xCell0 R_A 标志= FFFF
    xCell0 R_A 0 = 160
    xCell0 R_A 1 = 166
    xCell0 R_A 2 = 153
    xCell0 R_A 3 = 151
    xCell0 R_A 4 = 145
    xCell0 R_A 5 = 152
    xCell0 R_A 6 = 176
    xCell0 R_A 7 = 204
    xCell0 R_A 8 = 222
    xCell0 R_A 9 = 254
    xCell0 R_A 10 = 315
    xCell0 R_A 11 = 437
    xCell0 R_A 12 = 651
    xCell0 R_A 13 = 1001
    xCell0 R_A 14 = 1458
    [R_a1x (Ra 表)]
    xCell1 R_A 标志= FFFF
    xCell1 R_A 0 = 160
    xCell1 R_A 1 = 166
    xCell1 R_A 2 = 153
    xCell1 R_A 3 = 151
    xCell1 R_A 4 = 145
    xCell1 R_A 5 = 152
    xCell1 R_A 6 = 176
    xCell1 R_A 7 = 204
    xCell1 R_A 8 = 222
    xCell1 R_A 9 = 254
    xCell1 R_A 10 = 315
    xCell1 R_A 11 = 437
    xCell1 R_A 12 = 651
    xCell1 R_A 13 = 1001
    xCell1 R_A 14 = 1458
    [R_a2x (Ra 表)]
    xCell2 R_A 标志= FFFF
    xCell2 R_A 0 = 160
    xCell2 R_A 1 = 166
    xCell2 R_A 2 = 153
    xCell2 R_A 3 = 151
    xCell2 R_A 4 = 145
    xCell2 R_A 5 = 152
    xCell2 R_A 6 = 176
    xCell2 R_A 7 = 204
    xCell2 R_A 8 = 222
    xCell2 R_A 9 = 254
    xCell2 R_A 10 = 315
    xCell2 R_A 11 = 437
    xCell2 R_A 12 = 651
    xCell2 R_A 13 = 1001
    xCell2 R_A 14 = 1458
    [R_a3x (Ra 表)]
    xCell3 R_A 标志= FFFF
    xCell3 R_A 0 = 160
    xCell3 R_A 1 = 166
    xCell3 R_A 2 = 153
    xCell3 R_A 3 = 151
    xCell3 R_A 4 = 145
    xCell3 R_A 5 = 152
    xCell3 R_A 6 = 176
    xCell3 R_A 7 = 204
    xCell3 R_A 8 = 222
    xCell3 R_A 9 = 254
    xCell3 R_A 10 = 315
    xCell3 R_A 11 = 437
    xCell3 R_A 12 = 651
    xCell3 R_A 13 = 1001
    xCell3 R_A 14 = 1458

    [器件状态数据(PF 状态)]
    PF 标志1 = 0000
    PF 标志2 = 0100

    [数据(校准)]
    CC 增益= 1.1
    CC Delta = 1.1
    基准电压= 1225.00
    AFE Pack 增益= 672.91
    CC 偏移=-0.242
    电路板偏移= 0
    INT 温度偏移= 0.0
    EXT1温度偏移= 0.0
    ext2温度偏移= 0.0
    [CONFIG (Calibration)]
    CC 电流= 3000
    电压信号= 16800
    温度信号= 298.0
    CC 偏移时间= 250
    ADC 偏移时间= 32
    CC 增益时间= 250
    电压时间= 1984
    温度时间= 32
    CAL 模式超时= 300
    [温度模型(校准)]
    EXT COef 1 =-28285
    EXT COef 2=20848
    EXT COef 3=-7537
    外部系数4 = 401.2
    外部最小 AD = 0
    外部最高温度= 401.2
    int Coef 1 = 0
    int Coef 2 = 0
    int Coef 3 =-11136
    int Coef 4 = 575.4
    INT 最小 AD = 0
    INT 最高温度= 575.4
    [电流(校准)]
    滤波器= 239
    死区= 3
    CC 死区= 10.0

    [bq2050配置(DQ 通信)]
    bq20z753配置= 10.
    下拉引脚= 20
    引脚上拉= 05
    电阻分压器增益= 6
    MV 至 MAHR 刻度= 640
    每睡眠的 AUTOCAL = 0
    BR_Low = 2700
    BR_RC = 1000
    Wr0_Low = 1775
    Wr0_RC = 1225
    WR1_Low = 550
    WR1_RC = 2451
    Rd0_Low = 1150
    RD1_Low = 1100
    RD_TO=0
    RD_RS = 300
    WR_0_TO_1_DELAY = 100
    SlaveRsp_delay = 3020


    此致、
    Aman。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aman:

    未记忆电池。 请在运行 FCC 测试之前执行学习周期。

    www.ti.com/.../slua903.pdf

    此致、
    Bryan Kahler