This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:EOS 脉冲计数示例和 EOL 精度

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793989/bq35100-eos-pulse-count-examples-and-eol-accuracy

器件型号:BQ35100

团队、

我们将了解 BQ35100的 EOS 模式、该模式使用锂氯化物电池。

EOS 检测脉冲计数阈值似乎是我们需要设置的值、以优化短趋势平均值和长趋势平均值。 这是准确的吗? 我们是否有这方面的示例? 理想情况下、客户希望每天轮询一次监测计。  

此外、您能否评论一下在累加器模式下运行电量监测计的准确性、然后将累积的电量与电池容量进行比较、以确定电池是否处于 EOL 状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Carolus
    我们不建议更改、因此技术参考手册中的解释很少。 如果需要修改、则必须通过实验完成

    如果在累加器模式下使用监测计、那么这是确定 EOL 的唯一方法

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解我们理想情况下不希望客户接触到这一点。 也就是说、是否有建议的方法允许客户设置监测计每天轮询一次?

    在第二个问题上、我理解这是一种方法、但问题是"这种方法有多精确?" 您能否分享这种方法的容差?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carolus

    由客户自行决定其设备的启动频率、
    对于第二个问题、电量监测计将准确地对电池的电量进行库仑计数。 它将以高达99%的精度进行库仑计数。 如果您还有其他问题、PS 将离线进行讨论。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加对此帖子的修正。  

     建议根据应用更改 bq35100 [EOS 检测脉冲计数阈值]。 该阈值用于使监测计开始查找 EOS 检测。 建议将此脉冲计数器设置为电池剩余电量约40%。 该阈值用于避免在趋势滤波器中填充值时出现任何可能的错误检测。

    例如、如果您的电池预计持续1年。 我将设置在8月时间范围内达到的脉冲计数阈值。  

    此外、 还建议根据您的电池和例程设置[新电池电量刻度延迟]。 当电池钝化层被终端应用负载分布移除或稳定时、应设置此参数。  

    最后、不建议更改的参数是[短趋势平均滤波器]和 [长趋势平均滤波器]

    谢谢、

    Eric Vos