This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1精度问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789285/bq34z100-g1-bq34z100-g1-accuracy-issue

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z110

尊敬的先生:

我们的客户在其 BMS 项目中使用了 BQ34Z100-Q1,  有两个问题,如下所示:电池是 LiFePo4,有16节电池应用。

1.使用 SOC 功能、如果 电池电压达到终端电压、电池容量可降至20%、但实际上电池容量为"0"、因为 SOC 精度跃变大、这会导致此问题。 但客户想知道、如何在电池容量降至20%时提高 SOC 精度、此外、BQ34Z110是否可以解决此问题、是否更适合它。

仅仅因为第一个问题、客户放弃了 BQ34Z100-G1 SoC 功能、 但将其用作 ADC 功能来检测电流、事实上、他们还遇到了一个问题、即精度、现在检测电流范围是100mA-150A、 但是 、当检测电流低于1A 时、其精度 将上升至3%-5%、通常精度为1%。 它会发生什么情况。 或者、该 IC 的 ADC 精度会产生什么影响?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们的感应电阻器是什么。 我们在数据表中提供了这些指标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是电池组电压、该器件只能支持低于65V 的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感应电阻为0.5m Ω、电池组电压为48V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lina:

    请确保客户已执行数据表第8节中的所有步骤。

    如果问题仍然存在、请告知我们他们在哪个步骤遇到了问题。

    此致、
    Bryan Kahler