This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z651:bqEVSW 化学更新器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789202/bq34z651-chemistry-updater-for-bqevsw

器件型号:BQ34Z651
主题中讨论的其他器件:BQEVSWBQSTUDIO

大家好、

我想将我的一组矿物的化学 ID 更新为 bqEVSW 数据库中不存在的 ID (而不是 bqStudio)、此 ID 为2149。

因此、我下载了 bqEVSW 的化学更新程序、因为我找不到它的链接。 我可以找到的唯一化学更新程序是 bqStudio。 现在、我想开始使用 bqStudio (因为我将其用于其他电量监测计)、但 BQ34Z651似乎不受其支持...

那么、有人能否向我提供一个链接、让我了解将与 bqEVSW 配合使用的化学更新程序?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我们将处理 EVSW 更新程序。 它应该在本周在线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我只是想知道我应该在何时提供此功能?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们每两周更新一次、我现在就检查一下。