请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z651 主题中讨论的其他器件:BQEVSW、 BQSTUDIO、
大家好、
我想将我的一组矿物的化学 ID 更新为 bqEVSW 数据库中不存在的 ID (而不是 bqStudio)、此 ID 为2149。
因此、我下载了 bqEVSW 的化学更新程序、因为我找不到它的链接。 我可以找到的唯一化学更新程序是 bqStudio。 现在、我想开始使用 bqStudio (因为我将其用于其他电量监测计)、但 BQ34Z651似乎不受其支持...
那么、有人能否向我提供一个链接、让我了解将与 bqEVSW 配合使用的化学更新程序?
谢谢、
David