This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:TPS2378能否从不协商的 PoE 馈电器获取电源输入?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, TPS2376
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795800/tps2378-can-tps2378-get-a-power-input-from-poe-injector-which-does-not-negotiate

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件: TPS2376

您好!

TPS2378能否从不协商的 PoE 喷油器获取电源输入?

如果它可以从喷油器获取电源输入、您能否提供参考原理图或应用手册?

如果无法获得、您能否推荐其他可获取注入器输入和外部适配器输入的 PD 器件?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、  

    是的。 您可以从 PoE 注入器获取电力。 只要输入电压超过 UVLO (对于 TPS2378为38.1V)、PoE PD 内部的 FET 就会导通。  

    您无需添加任何其他电路或组件即可实现这一点。 只需按原样使用应用图。

    Artem   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Artem、

    TPS2378已用作适配器优先级电路。
    此外、喷油器通过引脚4、5、7、8供电、无需协商。
    将此注入器连接到 TPS2378电路时、TPS2378输出为7Vdc。
    我们确认省略了2事件 Nego 并保持了7V。
    48V 和 GND 直接连接到输入侧的桥式二极管。

    对于 TPS2376、如果在没有 nego 的情况下直接提供48V 电压、则输出由 UVLO 分压电阻器保持48V 电压。
    但对于 TPS2378、如果直接提供48V 电压而不使用 NEGO、则输出为7V。

    您能否告诉我为什么 TPS2378会发生这种压降?
    我如何解决这个问题?

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    我将关闭此主题、因为我们将在最新的新主题中讨论此主题。 谢谢!