This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3606-33:有关监控器控制的应用

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3606-33, TPS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797236/tps3606-33-application-about-supervisor-control

器件型号:TPS3606-33
主题中讨论的其他器件: TPS3705

您好:

我们的客户希望检查应用、以更换 MAX706 (监控电路);方框图如下所示。

其理念是使用 CPLD 信号(此处以 BMC_RST 和 PHY_RST 为例)来监控和复位 BMC & PHY。

如果使用我们的 TPS3606-33电路、需要检查问题是什么? 或者其他更好的解决方案可以为我们的客户提供建议吗?

应用程序:英特尔服务器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    在继续之前、我建议查看我们的 TPS3705器件。 此器件与 MAX706更加匹配、我相信它应该能够满足您的要求。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    Abhinav。