This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780 CAN#39;t 加电

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796974/ucc28780-ucc28780-can-t-power-up

器件型号:UCC28780
Thread 中讨论的其他器件: TL431

尊敬的 TI 团队:

  我的客户将 UCC28780用于适配器应用。 但 UCC28780无法加电:   

附件是原理图和 PCB、调试情况为:RUN、PWMH、PWML 低电平无输出;SWS=18V、HVG=16.7V、VDD=15.9V、FB=4.49V、 RTZ= 3.48V、RDM = 0.6V、BUR=1V、REF=5V。 UCC28780的 EDS 在0.5~0.8的时间段内进行了测试、测试时未出现短路和开路。

 首次上电时、输出电压为3-5V、HVG 也可以返回到11V。 在 TL431的调整电阻后、没有输出。 HVG 电压恢复至大约16-17V、在上电后每次都是相同的状态。

问题可能出在哪呢?

图片是 VDD 上电的波形、连接为 SCH。

e2e.ti.com/.../UCC28780_2D00_PS.pdf