This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:电源

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794871/tps54240-power-supply

器件型号:TPS54240

您好!

我想使 tps54240的输出在最低电源输入电压下为5V。 因此、我尝试在器件的 PH 引脚处实现二极管和电阻器。

我的问题是、为了在最小输入电压下获得5V 输出、我需要在 PH 引脚处插入什么电阻器值?

谢谢、

Badal Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    巴达尔

    我不确定该二极管和电阻器在做什么。 是否有您将此电路作为其基础的应用手册?

    您的最小输入电压是多少?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaffe、

    我将发送上述方法的应用手册链接。 您将在本应用手册的第8页中使用此方法。
    我的最小输入电压为5.5V。
    链接- www.ti.com/.../slva547a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    巴达尔

    我明白了。 该应用手册使用39k 的值、因此该范围内的某个值应该起作用。 查看通过电阻器(Duty*(V^2))/R 的功率耗散、以确保电阻器的大小正确、并且效率不会受到超过可接受的值的影响。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaffe、

    我在应用手册中找不到39k 电阻值。
    我厌倦了同样的逻辑、在不连接二极管的情况下在负载上仅放置电阻器(1k Ω)、并且在6V 输入时获得5V 输出。 是否建议采用这种方法? 或者、我应该使用二极管和电阻器来实现这一点。 如果是、那么该电阻器和二极管的值应该是多少、我们如何选择这些值? 请说明这一点。

    谢谢、
    Badal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴达尔

    39k 电阻值位于 第8页的底部。 您可以按 Ctrl-f "39"进行查找。

    二极管在空闲状态阻止电流从输出端流经电阻器流向 GND。 如果没有二极管、则意味着 PH 将上升到 VOUT、这将不允许引导电容器充电。

    选择具有低正向电压的肖特基二极管、确保其能够处理最大电流、并确保反向泄漏电流不会过高、从而在空闲状态下增加 PH 电压。 选择10k 至100k 的电阻器。 如果效率下降得太多、请增大电阻。 如果引导电容器仍不充电、请减小电阻。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaffe、

    我同意您的答案、但我仍然怀疑在空闲状态下、如果二极管未连接、则 PH 引脚电压将为 Vout、但仍小于输入电压、因此电容器可以充电、因为 v (输入)和 PH 引脚电压之间存在电势差。 请说明是否可能?


    谢谢、
    Badal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaffe、

    根据您的建议、通过将10K 至100K 的电阻器值置于10K 至100K 之间、我在空载条件下以5.6V 输入获得5V 输出、但在加载器件时无法获得相同的输出电压。 一旦我增加负载电流,器件输出电压开始下降。
    那么、我的问题是如何使用上述低压降方法来调节低输入电源电压的输出电压?


    谢谢、
    Badal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    巴达尔

    关于您在1/25上的消息:空闲状态表示没有电流流经二极管。 这意味着电阻器将 PH 节点拉至 GND、二极管将阻止电流从 VOUT 流向 PH。 这允许引导电容器充电至高达 VIN。

    RE 4/28:拆下二极管、然后重新测试。 如果正常工作、则问题是二极管的正向压降对于您的压降情况太大。 您可以通过重新查看您提到的应用手册并选择其他选项来解决此问题、也可以使用具有更好压降特性的器件。

    Sam