请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54240 您好!
我想使 tps54240的输出在最低电源输入电压下为5V。 因此、我尝试在器件的 PH 引脚处实现二极管和电阻器。
我的问题是、为了在最小输入电压下获得5V 输出、我需要在 PH 引脚处插入什么电阻器值?
谢谢、
Badal Kumar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
巴达尔
39k 电阻值位于 第8页的底部。 您可以按 Ctrl-f "39"进行查找。
二极管在空闲状态阻止电流从输出端流经电阻器流向 GND。 如果没有二极管、则意味着 PH 将上升到 VOUT、这将不允许引导电容器充电。
选择具有低正向电压的肖特基二极管、确保其能够处理最大电流、并确保反向泄漏电流不会过高、从而在空闲状态下增加 PH 电压。 选择10k 至100k 的电阻器。 如果效率下降得太多、请增大电阻。 如果引导电容器仍不充电、请减小电阻。
Sam