This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1845A:UC1845A

Guru**** 2811055 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1845A, UC1843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796996/uc1845a-uc1845a

器件型号:UC1845A
主题中讨论的其他器件: UC1843A

如何在源电流为20mA 和200mA 时验证输出电压是否为高电平? 引脚 RT/CT 悬空或接地电平时、是否可以使 Vout 的占空比为100%?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Francesco、

    我对这一问题不确定。 您是否在问如何检查输出电压是否会在直流输出电流为20mA/200mA 时变为高电平?
    如果是这样、您将需要使用对应于20mA 和200mA 的容性负载为输出负载。

    UC1845A 的占空比永远不会大于50%

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确、我想在有源负载下检查灌入20mA 和200mA 恒定电流以及读取电压(直流电压)的输出电压。
    对于 UC1843A、由于占空比为100%、这个测试工作正常、但是对于 UC1845A、我遇到了占空比为50%的问题。
    感谢您的回答!
    Francesco Buonomo