This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:OV 和 UV 恢复电压的精度

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796863/bq77915-accuracy-of-ov-and-uv-recovery-voltage

器件型号:BQ77915

尊敬的 TI 专家:

您能否提供 OV 和 UV 恢复电压的 BQ7791500精度?  第7页表与 BQ77915的所有系列相似、我想知道 BQ7791500。 典型值 可能为4200-200=4000mV。 最大值和最小值如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的提问。 我们的团队将在他们返回办公室时回答问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定我是否完全理解了这个问题。 数据表中确实说明了 OV 和 UV 的最小/最大检测精度。 例如、OV 检测精度在+/-10mV 以内。 恢复电压精度将相同(+/- 10mV)。

    因此、对于 BQ7791500、OV 检测阈值为4200mV、因此在25°C 时、它将介于4190mV 和4210mV 之间。 恢复电压为4200mV - 200mV = 4000mV。 该电压将介于3990mV 和4010mV 之间。

    请记住、恢复不仅取决于电压、还取决于 OV 延迟时间。 该器件还使用滤波故障检测(有关更多详细信息、请参阅数据表中的图11)、因此在达到所需的采样数之前、它不会改变故障状态。

    此致、
    Matt