This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77195 OC 延迟时间

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796817/bq77915-bq77195-oc-delay-time

器件型号:BQ77915

尊敬的先生:

我会推广 BQ77915来取代 Ricoh_R5436T、但客户表示过 OC 延迟时间为5秒、

R5436T 可通过外部电容(CT1、CT2)进行调节。  BQ77915延迟时间1.42秒(最大值)。

BQ77915是否有任何方法可将 OC 延迟时间编程为5秒? 或者使用其他器件。

谢谢!  

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    感谢您的提问。
    当他们回到办公室时、我们的团队会给出答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    遗憾的是、无法将过流延迟更改为5秒。 我不知道我们产品系列中的另一个器件是否具有更长的延迟时间。 许多电池电量监测计具有可通过软件配置的保护功能、其中可以更长地对延迟进行编程、但保护器不具有此选项。

    此致、
    Matt