This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:预偏置启动

Guru**** 2525940 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795266/lm25011-pre-bias-start-up

器件型号:LM25011

LM25011能否支持预偏置启动?

根据我们的客户预偏置启动测试、由于存在高占空比空载运行周期、并且未保持足够的 BST 电容器电荷、Vout 不会通过 FB 电阻上升到设定点。

这种现象是否有任何解决办法?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kohei Sasaki、

    数据表的第7.3.5节解释了"在输出电压相对较高且最小负载电流较低的应用中、LM25011的内部预充电器件可能不会在关断期间拉低 SW 引脚以保持自举电容器上的电压。 如果自举电容器(CBST)在较长的关断时间内放电、并且稳压器将以低频率循环打开和关闭。 降低反馈电阻器 RFB1和 RFB2的值以在标称 VOUT 下提供典型值为1mA 的最小负载、这将增加最小开关频率并保持足够的自举电容器电压。"

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam-San、

    感谢你的答复。

    这种解释是否也与预偏置启动相关?

    如果在标称 Vout 下具有1mA 的最小负载、LM25011是否可以支持预偏置启动?

    此致、

    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    我们的测试表明、如果输出未在外部保持、将最小负载增加到1mA 有助于启动至预偏置条件。 最小负载将降低输出电压、以允许 IC 启动。

    您的负载是否由输出端的外部电路维持? 如果是、这可能没有帮助。 您可能需要一个同步 IC、该 IC 可将 SW 节点设置为低电平、以便为 BST 电容充电。


    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam-San、

    输出电压降低1mA 负载、引导电容器通过降低输出电压充电。
    为了支持预偏置启动、应降低输出电压。
    是这样吗?


    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、

    是的、启动时的输出电压越高、这意味着该器件启动时会遇到更困难的时间。 如果向输出添加1mA 会降低输出电压、1mA 将有所帮助。

    Sam