This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116:在实际电路板上进行测试

Guru**** 2505335 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, TLV3401, TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795004/lm5116-lm5116-testing-on-actual-board

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: TLV3401TLV1701

您好,

在继续介绍 TI 提供的文章和原理图以及验证和建议的同时,我的客户也制作了 PCB 板。

测试结果如下:

 

 我们的结论如下。

 

1) 1) LM5116上的 UVLO 在某种程度上无法正常工作、因此我们使用了使能引脚来关断器件。

2) 2)我们的电路板上的 TLV1701引脚排列错误。 尽管 TLV3401引脚匹配。 因此使用了 TLV3401和测试的使能引脚。

它工作正常。

3) 3)对于47uH 电感器、有一个小但明显的可闻噪声。

4) 4)我们在14.8V 电压下使用2A 和约3.5A 电流进行了测试。 它的工作令人满意。

5) 5)我们的 BMS 解决方案与充电器串联良好。

 

因此、目前无法解决#1#3问题

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼达尔

    1) 1)不工作? 您是否观察到 UVLO 上的电压低于1.17V、但仍然看到部件切换?

    3) 3)这与电感器的结构有关、而不是与值有关。 您是否尝试过其他电感器?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Samuel

    你(们)好,Samuel

    1) 1)不工作? 您是否观察到 UVLO 上的电压低于1.17V、但仍然看到部件切换?

    是的、正确。 我看到同样的情况

    3) 3)这与电感器的结构有关、而不是与值有关。 您是否尝试过其他电感器?

    没有、我还没有尝试过其他人。
    我使用 过这个 www.mouser.in/.../SDR1307A-470K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    单击下面的链接。 可能对您的查询有所帮助。  

    http://www.ti.com/lit/an/slyt682/slyt682.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhijit、

    请发送显示 UVLO 电压和 SW 节点的波形。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼达尔

    您是否仍然看到问题? 如果是、请发送我请求的波形。

    谢谢、
    Sam