请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV760 大家好、
我在 TLV76033DBZR 上遇到问题。 当我们在输入(14V 电源轨)上有瞬态时。 我可以看到该 LDO 未立即调节瞬态。 我们可以看到电压降约为100mV、并一直保持到瞬态结束。 我还在瞬态期间观察到了 SAW 波形。 我认为这是由 Cout 引起的、C28可能太大、无法延迟调节。 我删除了 C28。 图片显示了结果。 3V3电源轨平稳。 但100mV 压降会保持不变。 为什么 LDO 在瞬态期间不将电压调节到3V3?