This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV-Q1:电流随负载而变化

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797232/lm3409hv-q1-current-varies-with-load

器件型号:LM3409HV-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3409

您好:

我设计的产品使用 LM3409芯片作为继电器的恒流驱动源、在上电后需要提供大约3.5A 的100mS 恒流、然后提供大约800mA 的恒定输出电流、负载电阻为2-3R。

我们在调试中遇到的问题如下:

(1) LM3409 无法输出恒定电流、电流随负载而变化。

(2)当负载低于3R 时、系统无输出。

请就上述问题提供一些建议,谢谢。

BR

阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您将 LED 驱动器用作继电器驱动器、无论需要执行什么操作、该驱动器都可以正常工作。 LM3409可调节峰值电流、其平均值由关断时间电路、输出电压和峰值电流设置控制。 如果 Vout 足够高、纹波会随着 Vout 的变化而保持相当恒定。 驱动不会发生这种情况的继电器。 如果 LM3409在负载低于3R 时未运行、我猜不符合关断时间阈值。 如果您可以处理电流变化、则可以通过将关断时间电阻器绑定到固定电压来设置关断时间、使其无论输出电压如何都能运行。

    是的、由于 Vout 太低、电压将随您的情况下的负载而变化。 增加开关频率将有助于实现这一点、因为电流纹波将变得更小、在关断时间使用固定电压实际上可能在这方面有所帮助(即使在输出电压较高时是反向的)。

    此致、