This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19532KTT:如何设计 PCB 布局、以便漏极和源极端子能够传递至少50A 的电流?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19532KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796187/csd19532ktt-how-to-design-the-pcb-layout-so-that-the-drain-and-sorce-terminal-can-pass-current-as-high-as-50a-at-least

器件型号:CSD19532KTT

大家好、TI 社区! 提前征求您的建议。

我现在正在使用 CSD19532KTT 设计脉冲电源(N-MOSFET、驱动器到源极持续电流为98A、温度为100 C)。 我想并联10个 CSD19532KTT 以获得高输出电流、例如500A 或更高、因此每个 MOSFET 需要通过50A

如果我将 MOSFET 安装在 PCB 板上、走线宽度必须保持得过宽、才能安全地承载高电流。 那么、我应该如何设计 PCB 布局呢?

是否有任何其他解决方案来安装并联 MOSFET 并确保电流承载能力?

我搜索了一些资源、但我仍然不知道如何实现它。  

期待您的回应、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    洪伟潘您好!
    感谢您关注 TI MOSFET。 大电流 PCB 设计可能非常具有挑战性。 您应该考虑使用具有镀通孔的多层 PCB 将电流分配到其他层。 您还可以在电路板的两侧安装 FET。 50A 脉冲的持续时间和占空比是多少? 如何驱动 FET? 并联多个用于脉冲电源的 FET 也具有挑战性。 由于阈值电压的参数变化、一个 FET 可能会首先导通并过载。 您还需要确保不会超出 MOSFET 安全工作区(SOA)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    洪伟潘您好!
    请查看以下参考设计、了解高电流设计示例:
    www.ti.com/.../TIDA-00449
    www.ti.com/.../TIDA-00364
    www.ti.com/.../TIDA-00281
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的友好帮助!