This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:ULN2003A 灌电流

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796980/uln2003a-uln2003a-sink-current

器件型号:ULN2003A

您好、专家、

在 ULN2003A 数据表中、它仅告知灌电流最高可达500mA。 这是最大电流还是持续工作电流?

这是因为该器件集成了7个达林顿晶体管、能够吸收高达500mA 的电流并具有宽 GPIO 范围。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、

    感谢您与 E2E 联系! 请参阅图4、了解 Ta = 70C 时每个通道的最大电流。

    如果您可以提供有关运行条件的更多详细信息、我可以计算最大负载电流和通道。

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    感谢您的回复。 图4显示了最大集电极电流。 该数据是否适用于拉电流和灌电流? 我还想知道的是电流是峰值电流或连续工作电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、  

    图 4是指连续工作电流。 您还可以参考图5、了解基于器件占空比的电流。  

    您能否详细说明拉电流/灌电流的差异? 集电极电流是从 C 引脚(集电极)流入器件的电流、从 E 引脚(GND)流入器件。 ULN2003A 是一款低侧驱动器、因此它将连接/断开负载与 GND。

    谢谢、

    黄亚瑟