This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570太阳能电池充电问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797177/bq25570-bq25570-charge-for-solar-battery-question

器件型号:BQ25570

您好、专家、

在 BQ25570上、您需要帮助的问题很少、

启用降压电路时静态功耗是多少?
将可充电锂电池连接到 VBAT 引脚时。 如果将 VSTOR 引脚连接到(4.7uF+0.1uF)电容器、是否正常?
由于产品的尺寸限制、22uH 电感器由 CBMF1608T220K 评估、22uH/±10%/70mA/0603。
    10uH 电感器为 CBMF1608T100K、10uH±10% 115mA/0603。 我们电路的峰值电流应大于30mA。 可行吗?
4.我们选择的太阳能电池的开路电压>=0.4v 用于室内环境、短路电流>=30uA、除电源器件电路外的整个机器需要大约1~2uA 的待机电流、太阳能电池是否满足要求?
5.如何设置电池的欠压保护?  还有两组电压 OK_PROG 和 OK_HYST、如何利用它们?

非常感谢。 期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kelsey、

    关于1,静态功耗为 vSTOR*IQ,其中 IQ CAN 用于待机和工作模式的图形显示在数据表第10-11页的图8和9中。 在大多数实际环境温度下、Iq 最大值小于1uA。

    关于第2条,是的。

    关于3、升压充电器在断续模式(DCM)下运行。 当 FET 导通时、它将尝试从输入电容器上拉至其峰值电流限制(ICHG (CBC_LIM)=250mA 类型)。 我们仅评估了饱和电流>=250mA 且电感为10uH-22uH 的 IC。 如果电感器因 ISAT 过小而饱和、升压转换器可能无法正常运行。

    对于4、在冷启动 VSTOR <1.8V 时、VIN_DC 必须大于0.6V。 一旦 VSTOR >1.8V、充电器可在 VIN_DC 低至0.1V 的电压下运行。 为了避免冷启动、是否可以从部分充电电池>2.1V 的 VBAT 开始?

    关于5、欠压保护阈值固定为典型值1.95V。 您可以通过 VBAT_OK 和从 VBAT 到电池之间的外部 PFET 来实现自己的欠压电路。 该 PFET 的栅极可由反相 VBAT_OK 信号驱动。 您可以使用 NFET 对信号进行反相。

    此致、
    Jeff