This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:待机模式进入

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792533/tlc59116-standby-mode-entry

器件型号:TLC59116

您好!

我们在进入待机模式时遇到了问题、原理图如下所示。  我们从 Vcc 引脚获取的功耗如下所示、我们不理解为什么它在复位引脚处于低电平时变得更大。  您有什么建议我们检查的内容?  谢谢!

 

重置引脚高电平:功耗为80mw

复位引脚低:功耗为115mw

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antony、

    让我在 EVM 板上检查一下这个问题、并在下星期一回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antony、

    从 TLC59116EVM 上的测试结果可以看到、复位高电平或低电平也是如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    我是否可以知道当复位为高电平或低电平时结果相同的原因?  这是否意味着它未按预期进入待机模式?  此外、客户电路板和您的 EVM 测试结果不同、您建议客户对此进行哪些检查?

    谢谢!


    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antony、

    当所有输出通道被禁用时、将进入待机模式。

    我在以下条件下测试电流:
    1、所有输出被禁用(PWM=0)、复位=高电平、检查电源电流 ICC;
    2.对于上述情况,拉低复位,再次检查 ICC。

    我在 EVM 上的测试显示相同的 ICC。 您能帮助检查上述步骤吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    我不完全理解如何禁用输出。  "PWM=0意味着什么?  我们应该配置任何寄存器来执行此操作还是执行什么操作?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请以00h 发送 PWM0-PWM15或使用 SWRST 进行软件复位。

    您还可以在没有其他操作的情况下为芯片加电、并将 RESET 拉至高电平/低电平以查看 ICC 差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    您之前提到过、无论复位为高电平还是低电平、ICC 都是相同的。 您能否提供在此类测量下 EVM 上获得的 ICC 值? 客户正在申请此号码。

    谢谢!

    安东尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于整个 EVM 板、电流为3.6mA。

    该电路板包含3个 TLC59116和1个 LDO、请参阅 EVM 原理图。 我使用5V 电源。

    由于此器件具有 EVM 和 GUI、请从您的角度帮助客户。