This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:无电池时出现输出电压跳转问题。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ24266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796672/bq25606-output-voltage-jumping-issue-when-no-battery-is-present

器件型号:BQ25606

正如 Jacob 所指出的、如果电池未连接且您保持 CE 处于低电平、VSYS 会从3.7V 跳至4.2V、因为它会将 BAT 视为0V。 是否有任何方法可以在不手动启用和禁用 CE 引脚的情况下防止这种情况发生?

例如、如果 BAT 低于2V、则不启用充电模式。 是否可以在组件内部使用? 没有外部分立式组件? 因为当我使用 BQ24266时、它的行为方式是正确的、与新的 BQ25606不同。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Drauzio、

    充电器的设计假定没有电池、TS 引脚将发生故障并禁用充电。 将 TS 引脚置为高电平/低电平以强制电池处于冷/热状态禁用充电、与将/CE 置为高电平相同。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以:

    1 -不能禁用 TS 功能,如 BQ24266中所示? 这是我的降级。
    2 - TS 使用默认电阻器时、BQ25606会在无电池的情况下进入故障模式、识别"热"温度、因为 TS 为 VREGN 的30/35、因此输出稳压电压为3.7V、而不是此模式下的4.2V。 这就是它应该如何工作的,真的吗? 为什么要对以前的版本进行如此糟糕的更改? 它只是一个最差的产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drauzio、

    为确保电池安全、系统和设计团队认为不应通过将 REGN/DRV 连接到如 BQ24266的高电平来禁用 TS。

    BQ25606是 BQ2419X、BQ2429X 和 BQ2589X 系列的后续产品、所有这些产品都具有相似的 TS 和电池移除功能。

    此致、
    Jeff