This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2359:将3.3V 电源轨输出电流限制设置为250mA

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796576/tps2359-set-3-3-v-rail-output-current-limit-to-250ma

器件型号:TPS2359

大家好、

使用 TPS2359的两个通道。 一个通道使用3.32K、仍然符合 AMC 要求、另一个通道使用2.3K 来调节电流限制点、需要接近250mA。 通过将 RSUM3X 调整为2.3K、设置283mA 过流点。 不进行其他修改;原理图如下所示:

由于未指定最大持续电流、我想知道  TPS2539是否允许250mA 持续电流。 环境温度约为75度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我很快会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    由于电流限制值和快速跳变值非常接近、并且最小快速跳变值小于250mA、即240mA。 这是否意味着连续电流不能高于240mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的,你是对的! 最大持续电流不能大于最小快速跳变阈值。

    因此、我们建议在 SUM3x 引脚上仅使用3.32k 欧姆的电阻器。