This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62125:将较小的电感器与 TPS62125配合使用

Guru**** 2502795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797137/tps62125-using-smaller-inductor-with-tps62125

器件型号:TPS62125

您好!

我目前正在设计一个16.5V-t0-5V/200mA 转换器电路、该电路对 PCB 空间的要求非常严格。 因此、我正在寻找比 TPS62125数据表中建议的尺寸更小的电感器(最好是0805外形尺寸)。 我找到了 Vishay IFSC1008ABER100M01 (10uH)、我想知道是否/为何应避免使用此类小尺寸电感器、或者转换器效率是否略有下降。 非常感谢。

Mauro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mauro、

    您肯定可以使用更小的电感器、只需确保最大电流额定值符合您的规格、DCR 值不会过高、以防止系统中的损耗。
    您选择的电感器应该会成为诀窍。
    谢谢你。

    此致、
    Dorian