This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:LM5066的双向电流问题

Guru**** 2390935 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797119/lm5066-bidirectional-current-issue-of-lm5066

器件型号:LM5066

您好!  

LM5066是否可以在双向电流条件下使用?

反向电流是否会破坏 LM5066内部的电流感应 OPA?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tseng Albert:

    只要检测电阻器上的压降在-0.3V 至0.3V 范围内(数据表中的表7.1绝对最大额定值)、反向电流就不会成为问题。

    此致、
    Rakesh