This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5030:在 PSpice 中使用同步

Guru**** 1821470 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797013/tina-spice-lm5030-using-sync-in-pspice

器件型号:LM5030
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

使用 LM5030 PSpice 模型、客户无法仿真同步功能。  它似乎会振荡输出、而 PWM 则不稳定。  

同步注入是根据规范100ns 脉冲、频率为200kHz、通过100pF 电容器连接到其 RT 引脚、电压约为5V。  

产品团队中是否有人尝试过使用同步功能进行仿真? 或者对如何仿真同步有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、


    未按照如下所示的.lib 文件说明在 LM5030中对 SYNC 函数建模:

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。


    此致、

    Vivek Agarwal