This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:输出电容器上的 PMP11612电压尖峰

Guru**** 2513815 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792613/ucc28704-pmp11612-voltage-spikes-at-output-capacitor

器件型号:UCC28704

您好!

我知道 TI 仅在连接150m Ω 电缆后才释放纹波电压。

但我是否可以知道输出电容器上的纹波电压是多少?

满负载时,输出电容处有一些尖峰(在150m Ω 电缆后,我看不到它们):

次级绕组上的电压输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lu、

    感谢您的联系。 该波形看起来像是开关噪声可能耦合到测量中。 您能否告诉我您在布局中的哪个位置连接了探测点?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我直接在输出电容器处测量。 我必须提到、由于尺寸限制、我们的电路板尺寸非常小、只有25x30mm。

    使用的 MOSFET 具有非常短的开关时间和大约500m Ω 的低 RDS (on)

    接通延迟时间 td (on) 8 nS
    开通上升时间 tr 6 nS
    关断延迟时间 td (off) 75nS
    关断下降时间 TF 15nS

    我还在没有任何影响的情况下玩了游戏:

    -栅极上的串联电阻器(0欧姆- 130欧姆)
    - RLC 串联电流传感器电阻(200hm - 1.8k Ω)
    -在输出上添加一些陶瓷电容器


    为什么在所有参考设计中都使用了两个低侧 VS 感应电阻器?


    感谢帮助:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绕组比为60 -> 4
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lu、

    您是否可以向我发送您的布局的图像? 噪声可能会从布局中的其他位置耦合。 设计人员首选使用两个低侧 VS 电阻器。 例如、UCC28704 EVM 没有两个低侧电阻器。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lu、

    您的测试进展如何? 此问题是否仍然存在?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lu、

    您上次响应已经有一段时间了、因此我现在将继续并关闭此主题。 如果此问题需要进一步关注、请随时发布新帖子。

    此致、
    本·洛夫