This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:与其他电源并联时向后流动

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797046/tps61022-flow-backward-when-paralleled-with-aonther-power-source

器件型号:TPS61022

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在评估 TPS61022、他们使用 TPS61022从3.7V 电池升压到5V、并在 强制 PWM 模式下工作。 当与高于5V 的其他电源并联时、他们发现 TPS61022会 向 TPS61022回流、 TPS61022会一直 保持开关状态、直至断开。 但是、当  TPS61022 在  PFM 模式下工作时、  当与高于5V 的其他电源并联时、它将停止 开关且不会损坏。 客户确实需要 强制 PWM 模式来消除噪声,并且他们需要组合另一个可能高于5V 的电源模块。 请帮您提供有关此案例的一些建议。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    您观察到的是该器件的正常行为。
    您可以添加与输出串联的肖特基二极管、以防止反向电流。
    或在存在外部电压时将模式设置为 PFM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的贾斯珀:
    非常感谢您的及时支持、我将向客户解释。