This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5020:电源管理论坛

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: REF5020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796439/ref5020-power-management-forum

器件型号:REF5020

大家好、

如果有任何问题、请检查此原理图输出-2V、谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew
    根据我的理解-
    GND 电压将=-12V + I (GND)* 1K
    VIN = 0V (通过 C863和862去耦电容连接)

    在这种情况下、如果 Vout 开路、则其电压应比 GND 引脚电压高2.048V。
    为什么原理图中的 Vout 与 Vin 短接?

    此致
    Trailokya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想客户按照我们的应用手册来生成-2V 电压。 如果这不正确、您是否想提供修改后的原理图来使用 REF5020实现-2V 输出?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew

    客户可以参考本应用手册中提供的原理图。

    此致
    Trailokya