This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:使用 TLC59108启用50% LED 功率的默认命令是什么?

Guru**** 2557790 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792604/tlc59108-what-are-the-default-commands-to-enable-50-power-of-the-leds-with-the-tlc59108

器件型号:TLC59108

 

您能否向我发送默认命令、让 TLC59108为 LED 提供50%的功率?

请参阅原理图捕获:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Josh、

    您是不是要为8个输出获得50%的占空比?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按以下方式发送 I2C 赞扬:
    1、模式1:地址00h、数据01h;
    2.模式2:地址01h,数据00h;
    PWM0-PWM7:地址02h-09h、数据80h;

    LEDOUT0-LED0UT1:地址0Ch-0Dh、数据 AAh