请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5957 根据规格。 说明中、我们需要在一个子周期内为一条线路输入2^N 时钟、作为 GSCLK。
如果我们输入的时钟大于2^N、会产生什么影响? (OUTXn 关闭?)
在实践中、使用"固定频率"输入 GSCLK 很容易、使用"固定时钟计数"输入也很困难。
您对这种情况有什么建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.