This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:TPS561201 &放大器的电解电容器;TPS562201

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS561201, TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796506/tps561201-electrolytic-capacitors-for-tps561201-tps562201

器件型号:TPS561201
主题中讨论的其他器件: TPS562201

我们将使用 TPS561201和 TPS562201。

是否可以保证这些电容器使用电解电容器?

因为我们无法采购陶瓷电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Haruo、

    哪种电解电容器? 您能否发送原理图?

    此致、
    张文森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们希望将电路更改20uF 和10uF。

    Rubycon 将使用47uF 和100uF。

    www.rubycon.co.jp/.../j_tzv.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hauro、

    这应该是可以的。 但我建议添加一个4.7uF 陶瓷电容器、以使输出纹波更小。

    最棒的酒店
    张文森