This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:TPS23751损坏...

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791886/tps23751-tps23751-damaged

器件型号:TPS23751

尊敬的 Sirs:

我的客户的 TPS23751在上电后损坏、他们发现栅极引脚与 GND 短路。

随附的是原理图和 VDD (黄色)、VSS (绿色)波形。

请帮助查看他们的设计并输入您的意见。

谢谢。

e2e.ti.com/.../POE_5F00_V1_5F00_20190328_5F00_1328_2800_FINIAL_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我认为 R20是430欧姆。 这非常大。 FET 是否也损坏? 这应该是43欧姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    作为客户反馈、他们在原理图上使用了42.3欧姆而不是430欧 姆。

    您还会建议检查什么其他点?

    此外、他们发现 CE 和 RE 测试 在进行 FCC 认证时将失败。

    所附报告。

    您是否有任何改进建议?

    谢谢。  

    e2e.ti.com/.../CE_5F00_IDTECH-POE-SPLITTER_5F00_LAN_5F00_LOAD1.2A_5F00_0.15_2D00_30Mhz_5F00_0412.Pdf

    e2e.ti.com/.../RE_5F00_IDTRCH-POE-splitter_5F00_1.2A-LOADING_5F00_0.03_2D00_1GHz_5F00_0412.Pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    达尔文不在办公室、所以我为他加油。 我查看了原理图、它看起来与 EVM 非常相似。 您能确认他们复制了 EVM 吗? 我注意到的唯一区别是 VCC 电容为~16uF、而不是23uF。

    在初始波形中、它们在哪里连接了示波器 GND? 看到器件开启后 VSS 上出现奇怪的行为、我感到很惊讶。

    如果他们愿意做更多的测试、最好测试以下内容:
    *将示波器 GND 连接到 VSS。
    * RTN、VDD、VCC 和 GATE 上的探头。
    *在 VDD 上升时触发并以~50ms/div 捕获波形。

    我们可以检查栅极和 VCC>是否有任何奇怪的现象

    Artem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    自我们上次听到您的意见后已经过去了2周、您是否仍然需要我们对此主题的支持?

    如果下周二(4/30) COB 没有听取您的反馈、我们将考虑解决此问题并关闭主题。

    感谢您对德州仪器 PoE 产品的本地支持和推广、