This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:能否通过 I2C 控制输出电流?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS2384, TPS23841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796845/tps23861-can-control-the-output-current-through-i2c

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: TPS2384TPS23841

你(们)好

TPS23861能否通过 I2C 控制输出电流?

我们需要设计802.3af 4端口 PSE。 TI 是否有802.3af 芯片或仅具有802.3at (TPS23861)?

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    TPS2384和 TPS23841仅限于1类功率级别、但由于此较新解决方案具有强大的设计支持、因此我们仍建议将 TPS23861用于这些应用。

    在半自动模式下使用时、可以通过 I2C 和外部 MCU 控制 TPS23861。 要立即了解更多信息,请阅读数据表第41页的第7.4.3节,该节位于以下位置--> www.ti.com/.../tps23861.pdf

    产品文件夹的"支持与培训"选项卡上还提供了多个视频、讨论了如何使用系统软件来控制 TPS23861、该选项卡位于此处-> www.ti.com/.../support。

    如果在查看这些配套资料后需要其他帮助、请回答您的后续问题、我们的 PSE 应用工程师将在周一4月29日恢复正常工作时间后作出响应。

    感谢您对德州仪器 PoE 产品的本地支持和推广、