This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:LM3481-Q1

Guru**** 2504695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481-Q1, CSD19532Q5B, LM5119, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794212/lm3481-q1-lm3481-q1

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件: CSD19532Q5BLM5119LM3481

我已使用 LM3481-Q1实现 Webench 设计、将3V 至36V 输入转换为9V 输出。 该电路在高于4V 输入电压时工作正常、但在无任何负载的情况下、当输入电压降至4V 以下时消耗电流。 它还会加热 MOSFET (M1)。 请向我提供建议、以改进我的设计、因为我的典型输入将大约为3.5V。  

连接 Webench 设计链接。

https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/33

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    负责的工程师现已不在办公室。 他将在4月23日之前答复
    我认为您选择的 MOSFET 是错误的、请确保您的 MOSFET 在输入为~ 3.5V 时完全导通。 选择低栅极阈值 MOSFET
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 MOSFET (器件型号:CSD19532Q5B)。 我观察到、当输入电压降至4V 以下时、MOSFET 导通、而当电压高于4V 时、MOSFET 保持关断状态。 这种方式是否应该起作用? 正在等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammed、

    您所连接的 Webench 设计是 LM5119电路、而不是 LM3481。 您实际使用哪种器件? 如果您对 LM5119有疑问、请重新发布 LM5119主题。 如果您要讨论 LM3481、请附上您的实际原理图。

    关于 MOSFET、为什么要将100V 用于~3V 的输入设计? 当输入电压可能是如此低时、您应考虑可在大约2V 时完全导通的逻辑电平 MOSFET。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohau、

    我已附上我的原理图。 请访问 look.e2e.ti.com/.../dms_5F00_powerboard_5F00_v1_5F00_0_5F00_25_5F00_mar_2D00_pages_2D00_5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammed、

    正如 Eric 先前所说、您可能会选择错误的 MOSFET。 您选择的100V 部件可能不会在栅极电压低于3V 时打开。 您应该更改为具有较低栅极阈值电压的 FET、如 CSD18542。

    谢谢、
    Youhao