This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65632:存在向 ELVDD 提供反向电流的风险

Guru**** 2505835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795921/tps65632-the-risk-of-reverse-current-to-elvdd

器件型号:TPS65632

您好!  

客户正在其 AMOLED 面板中使用 TPS65632、并发现有一个90mA 的反向电流流向 ELVDD 引脚、如果存在这种风险?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年4月26日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流波形如所示、尖峰电流在 ELVDD 设置之前持续约30ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陈您好:

    这是在加电还是断电期间发生的? 在断电期间、TPS65632通过输出对电池板放电、从而使其具有负电流、这是正常现象。 您能否将此电流波形、VPOS 轨和 VNEG 轨包含在放大后的同一示波器图中、以便我们能够查看电流为负时这些轨上发生的情况?

    此致、
    辽卡特