This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF102:用于恒流源的运算放大器选择

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: REF102, REF200, OPA277, OPA602, OPA192, OPA189, OPA211, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796739/ref102-op-amp-selection-for-constant-current-source

器件型号:REF102
主题中讨论的其他器件: REF200OPA277OPA602OPA192OPA189OPA211、TINA-TI

尊敬的 Sirs

我正在尝试设计一 个非常精确、温度非常稳定的电流源。  我没有找到合适的专用电流基准、因此我将使用电压基准构建一个。  在应用公告 sbva001中、作者使用 OPA111运算放大器。  在 REF102数据表中、同一电路使用 OPA277运算放大器。  此外、REF200数据表建议使用 OPA128或 OPA602运算放大器来扩展 REF200的电流范围。  所有这些运算放大器都是低偏置电流 FET 前端运算放大器。  在这些应用中、运算放大器的更重要规格是什么?  是输入偏置电流、输入偏置电流偏移、输入电压偏移、低噪声还是其他问题?  请告诉我如何为此应用选择最佳运算放大器。  感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    缓冲一个精密基准的点是、通过连接至基准输出的运算和负载尽可能小地影响基准电压。 因此、任何运算放大器缓冲器 都应引入最小误差  、例如电压偏移、电压偏移漂移、噪声等。因此、所有这些误差都应最小化。 缓冲器应提供适合驱动负载的低输出阻抗、而不会对  输入基准产生任何影响

    所列的每个运算放大   器 OPA111 (JFET 输入)、OPA277 (双极输入)和 OPA128 (JFET 输入)都是经过优化的传统高性能运算放大器、因此优化了某些参数的性能。 您必须研究数据表、以了解每种器件在最大程度地减小电压偏移、输入偏置电流、噪声等方面的优势

    REF102和 REF200专为15V 等更高电压运行而设计、因此最好将它们与我们所说的高电压运算放大器搭配使用。 即使之前提到的传统运算放大    器可用、它们的性能也被提供极低电压偏移、电压偏移漂移、电压噪声、电流噪声等的更现代器件所取代。  以下是适用于 缓冲器应用的两个高性能运算放大器示例。 首先、OPA192:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa192.pdf

    具体而言、请参阅数据表图69精密基准缓冲器。

    另一个是 OPA189:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa189.pdf

    请参阅图44、采用单位增益缓冲器配置的 OPAx189和 OPA211的噪声性能。

    希望这有助于回答您的问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kuehl 先生
    感谢您的建议。 是否有办法测试 TINA-TI SPICE 应用中运算放大器容差的影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dennis、

    从现在到大约10年前生产的 TI 精密放大器都具有高精度模型、可提供室温、典型参数值、如数据表中所列。 因此、如果您希望仿真运算放大器产生的误差、TINA/PSpice 模型将允许您在电路中包含电压偏移、电压噪声、电流噪声等影响。 REF102和 REF200是传统器件、如果它们有模型、则可能在一段时间内未更新、并且可能不如现代运算放大器模型复杂。 OPA192和 OPA189模型非常现代且精确。

    我们在日常工作中高度依赖 TINA/PSpice 模型、因此您应该能够放心地应用它们。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kuehl 先生
    再次感谢你。 这解决了我的问题。