This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:系统状态寄存器值错误

Guru**** 2525490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297, BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796365/bq24296-wrong-system-status-register-values

器件型号:BQ24296
主题中讨论的其他器件:BQ24297

我的 VBUS STAT 位错误:  

当电源适配器断开连接时-全部正常、00

当我将其连接到 PC USB 端口时、我看到10 -适配器端口。

当我将其连接到移动电源时、我看到01 - USB 主机。

为什么会出错? 我的 PSEL 引脚连接到 D+引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Egor、

    BQ24296只有一个 PSEL 引脚。 PSEL =高电平表示 USB 主机源、低电平表示适配器源。 PSEL 引脚应连接到 USB PHY IC 的输出、该 IC 通过 D+/D-线路与端口通信。 如果您希望充电器执行 D+/D-检测、我建议更改为 BQ24297。 PSEL 变为 D+、但/PG 变为 D-。

    此致、
    Jeff