This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:同时将 USB D+/D-用于 USB 充电器检测与放大器;USB-UART-Bridge

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796676/bq24195-using-usb-d-d--simultaneously-for-usb-charger-detection-usb-uart-bridge

器件型号:BQ24195

大家好、

我的客户希望在其设计之一中使用 BQ24195。 此应用需要 一个 USB-UART-Bridge、理想情况下使用与充电器相同的 USB 端口。

问题:

是否可以同时将 USB 连接的 D+/D-线路用于 BQ24195 的 USB 充电器检测和 USB-UART-Bridge?

-假设: 只要 BQ24195 的 USB 充电器检测完成、USB-UART-Bridge 的复位就会保持。

您能在这里帮我们解决吗-非常感谢!

此致

Dierk Bronner  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dierk、

    在 VBUS 出现后的最坏情况下、充电器会将 D+/D-引脚恢复到 HiZ。 其他客户在启动后已成功将这些线路用于其他用途。

    此致、
    Jeff