This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:大输出电容

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796667/tps7a8300-large-output-capacitor

器件型号:TPS7A8300

大家好、团队、

输出电容能否>1mF 而不会影响稳定性,请? 根据数据表、没有限制。

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    TPS7A8300数据表未指定电容器高侧的任何限制。 但是、您可能需要考虑在输出端使用1mF 电容器。

    在启动期间、输出电容器可能需要大电流为其充电一段时间、从而可能使器件进入电流限制状态。 电流限制可能会使器件进入热关断状态。

    2.数据表建议使用 ESR 较低的陶瓷电容器。 1mF 电容器可能具有更高的 ESR、并且可能会出现控制环路的稳定性问题。 如果客户需要在那里安装大电容器、我建议在 uF 范围内使用较小的电容器、并将其与大电容器并联、这将有助于降低 ESR。

    3.在输出端使用此类电容时,存在反向电流事件的风险。 当 LDO 的电源下降时、输出放电可能需要更长的时间、在此期间、LDO 的输出和输入之间的电压差可能会导通 LDO 的体二极管、并可能导致损坏。 应用可能需要使用外部二极管来防止此反向电流返回到 LDO 的输出引脚。

    此致、
    Jason Song