This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22913CEVM-656:反向电流保护和流经体二极管的电流

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796696/tps22913cevm-656-reverse-current-protection-and-current-through-the-body-diode

器件型号:TPS22913CEVM-656
主题中讨论的其他器件:TPS22913

大家好、我们的设计具有非常大的负载电容。 如果器件具有反向电流保护 、那么 CL 大于 Cin 是否仍有损坏体二极管(或器件)的风险? 请参阅数据表的第11.1.4段。 谢谢 Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、  

    感谢您与 E2E 联系!

    您能否描述一下、与输入电容相比、负载电容会大多少? 通常、当 COUT 远高于 CIN 时、需要注意两个条件:

    1. 启用负载开关后,电压会突然变化(大 dv/dt)。 由于 i = CLOAD * dv/dt、因此如果您有大量的输出电容、则在启用开关时会发生较大的浪涌电流事件。 随着这种大浪涌电流事件的发生、根据输入电源的不同、它可能会由于负载电流的突然变化而下降。 通过具有10:1的比率、大输入电容器可以为浪涌事件提供即时电流源、从而防止输入电源电压骤降。
    2. 比率为10:1的第二个好处是、当使能端打开时、输入电源突然被移除或关闭。 如果输出与输入上的电容比较大、则可能导致 VOUT 上的电压超过 VIN 上的电压。 这可能会导致电流从 VOUT 流至 VIN 并流经体二极管、从而可能损坏上游电路或负载开关本身。

    您是否看到系统中可能发生2号条件?  

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    感谢您回答我的问题。 我们将在开关的输出上具有大约220uf、并计划在输入上具有220uf。 我们的电源设计将处理浪涌电流。 第1项条件不是问题。
    条件2:我们使用开关对 C6747 DSP 的3.3V 和1.2V 进行定序。 我们介绍了上电序列。 对于断电序列、我们选择了 TPS22913。 在正常关断情况下、开关将在我们的电源关闭之前关闭。 但是、如果电源的输入导致3.3V 电源首先关断、那么开关中的反向电流保护是否足以不会以某种方式损坏开关? 谢谢、Tony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    是的、TPS22913具有始终开启的反向电流保护功能、因此应防止在这些条件下损坏开关。

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur、感谢您的快速回复。 不过、我认为数据表为什么会在11.1.4中显示同样的内容、如下所示。 数据表中未包含反向电流保护的剩余部分吗?
    谢谢、Tony

    11.1.4输出电容器(可选)
    由于 PMOS 开关中集成了体二极管、强烈建议使用大于 CL 的 CIN。 一个 CL
    当系统电源被移除时、大于 CIN 会导致 VOUT 超过 VIN。 这可能会导致电流
    从 VOUT 流过体二极管到 VIN。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    如果 TPS22913的输入保持悬空、这可能会成为一个问题。 当 VOUT > VIN 或器件被禁用时、反向电流保护工作。 但是、如果在某种情况下可以拔下 VIN 并保持悬空、则由于输入电压浮动而不是确定的状态、因此反向电流保护可能无法正常工作。 VIN 是否会在此配置中浮动?

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    感谢您的回答。 VIN 永远不会悬空。 电路正常。

    此致、
    Tony