This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:只能存储/记录第一个故障、并在软件清除初始故障之前忽略其他故障?

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794626/ucd90160a-possible-to-only-store-record-the-first-fault-and-ignore-others-until-sw-clears-the-initial-fault

器件型号:UCD90160A

在强制故障事件期间(开发期间的测试部分)、我会正确记录故障源、但我们对故障的编程响应通常会导致其他电源轨(从电源轨)关断、随后也会记录这些事件的其他故障。  这会使查看故障日志变得更加混乱、因为所有这些故障通常具有相同的时间戳。

 … 是否可以仅存储/记录出现的第一个故障、并忽略记录其他故障、直到 SW 清除初始故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我们

    现在是周末。 我们的工程师将在下周一为您提供支持。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    不支持请求的功能。 但还有其他方法可以解决。

    如果第一个故障始终在固定电源轨上、 您只能启用固定电源轨的故障记录、并禁用其余电源轨的故障记录

    如果第一个故障可能发生在任何电源轨上、 对于每个电源轨,您可以将其余电源轨设置为给定电源轨的故障关断电源轨。 在给定电源轨的故障响应时、将操作设置为立即关断。 这样,当给定电源轨发生 UV 故障时,器件将关闭给定电源轨及其从电源轨,但仅记录给定电源轨的 UV 故障。 因此、仅记录一个故障。

    希望这对您有所帮助。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 似乎 成功地提出了建议#2。  但是、是否不再记录从轨上的所有故障、还是仅记录 UV 故障?  我问、因为我有一个在关断期间变为 OV 的电源轨、它仍然显示在日志中。

    此外、我仍然看到在电源轨故障后出现的 GPI 故障。   是否有办法在第一 个电源轨故障发生后禁用 GPI 故障的记录?  可能 是与 GPI 关闭依赖关系相关的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    OV 故障不会被阻止、因为在关断期间不正确存在 OV 故障、这就是器件报告的原因。

    故障记录可以是禁用或启用。 它不支持根据其他条件记录故障。

    如果 GPI 与电源轨的 POWER_Good 相关、则当电源轨上存在故障时、GPI 将被取消置位。

    如果是这种情况、您可以禁用 GPI 故障日志、因为也会监控电压。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我没有听到您的意见、并假设问题已经解决。 如果您需要进一步的帮助、请在此处回复。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我犹豫不决、不愿禁用 GPI 故障日志(因此不记录这些引脚的任何事件)、因为我仍然想记录与电源轨故障无关的 GPI 相关的故障。

    听起来我要么什么都没有。  是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    每个 GPI 都有自己的位来禁用或启用日志。 它们可以灵活地单独配置。
    您可以禁用与电源轨关联的 GPI 上的故障记录、同时保留其余 GPI。
    这些将解决您的问题吗?
    此致
    Yihe