This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3839:UART 信号检测

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3839

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796265/tps3839-uart-signal-detect

器件型号:TPS3839

尊敬的 TI:

我想使用 UART 信号进行检测。 TPS3839适用?  我想知道低电流是否能够很好地检测到它。

可以推荐合适的产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、通信协议的工作频率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marshall、
    频率为1MHz。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    我们目前没有能够支持这些类型速度的电压检测器或监控器。
    可能是高速比较器能够实现这一点吗?