This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 UC2909的问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, INA139, BQ24610, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791592/questions-about-uc2909

主题中讨论的其他器件:LM3478INA139BQ24610TPS40210

大家好、我有一个项目、我的输入电源24V、为28V 铅酸电池充电、充电电流3A、我想问什么是更好的建议? 当我在我前面添加升压电路时、UC2909能否满足我的要求、我想问是否有更好的建议?在为铅酸电池充电时、还有一些事项需要注意、以及 TI 是否有相关文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不幸的是,我们正在停止 UC2909。 我们无法修改最大24V 单充电 IC、以便为28V 铅酸电池充电。

    应用手册 www.ti.com/.../slva437 显示了铅酸电池的充电曲线、以及在概念上如何修改锂离子电池充电器来为铅酸电池充电。

    所有直流/直流转换器都提供恒定电压充电部分。 但您需要添加更多电路来获得充电周期的恒流部分。 如果您的 IC 不必达到医疗可靠性等级、我建议您搜索高电压升压控制器(例如 LM3478)、该控制器可提供输入电流限制或使用外部感应电阻器和 INA139等差分放大器添加输入/输出电流控制。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    我的项目是医疗行业的电源。 我想知道 TI 是否有铅酸电池、充电方案、为28V 充电芯片充电。

    我还有一个18V 的项目输入、可充电电池16.8V。 我想、如果0.1V 的功率波动能够得到填补、我们将使用您的 BQ24610来完成该项目。 如果您觉得不合适、是否有推荐的充电芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BQ24610是一款降压充电器、这意味着它需要高于其输出电压的输入电压。 其最大工作输入电压为28V、这意味着它只能为高达26V 的电池充电。 TI 电池充电团队没有可为高达28V 充电的单个 IC 电池充电器。 我仍然建议使用 LM3478和一个或多个 INA139芯片来构建分立式电池充电器的多芯片解决方案。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、
    我想问高压升压控制器(如 LM3478)如何使用外部检测电阻器和差分放大器(如 INA139)来提供输入电流限制或增加输入/输出电流控制。 是否有任何特定的文档可供参考? 如果我使用高压升压器 TPS40210来升压电压、加上 INA139、我该如何实现?  您是否有任何特定文档供我参考?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我找不到文档。 其概念如下。 升压控制器提供设计的恒定电压(CV)调节。 如果您添加一个由 INA139或类似器件感测的串联感测电阻来测量充电电流或输入电流、INA139的输出可提供恒定电流(CC)感测。 如果配置正确、当达到最大充电/输入电流时、INA 器件的输出驱动控制器的反馈引脚电压接近其调节点、从而提供恒定电流调节。

    此致、
    Jeff