This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:重复热关断及其对可靠性的影响

Guru**** 2525970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796426/tps27s100-repeated-thermal-shutdown-and-its-impact-to-reliability

器件型号:TPS27S100

如果器件在12VDC 下驱动相当大的电容负载(1000uF)、并且在短时间(2至3ms)内反复出现热关断、我们是否应该关注器件的可靠性?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lenio-

    这里无需担心、因为我们的所有高侧开关都经过了重复短路事件测试(由 AECQ100-12定义)、器件在这些事件中会达到热关断状态、并且所有这些事件都经过>100k 个周期、而不会出现任何性能下降。 鉴于这一点、器件应在安全温度下自行关断、因此不会出现可靠性问题。

    谢谢、

    阿尔茨