This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:200Vdc 时输出的电流是多少?

Guru**** 1136280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, TIDA-020013
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795037/lm5155-how-much-current-is-it-output-at-200vdc

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件: TIDA-020013

你(们)好。

我想使用 LM5155来驱动压电元件。

压电式将以200Vdc 的电压驱动。

在我们的用例中、LM5155输出多大的电流?

然后、我认为200V 升压电路无法配置为24V 输入。

因此,我计划进行配置,如数据表第31页中的图44。  

此配置假设电流是多少(图44)?

请给我一些建议。

此致。

Kengo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    感谢您提出问题。 您能否告诉我您的系统中200V 输出所需的最大电流是多少? 这将使我能够为您的应用选择合适的电路。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett。

    感谢您的回复。
    输出电流将高达50mA。
    我正在等待您的好建议。

    此致。
    Kengo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    请查看 TIDA-020013。 此设计的 LM5155部分应满足应用要求。 这会在输出轨上实现电荷泵。

    谢谢、

    Garrett