This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:PMP20981中使用的变压器规格

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793545/lm3481-spec-of-transformer-used-in-pmp20981

器件型号:LM3481

您好!

我正在寻找在 TI 参考设计 http://www.ti.com/tool/PMP20981上设计的变压器规格

基于 BOM、器件型号 PA4191NL (脉冲工程)=>在 Web 和 Pulse 网站上都找不到

您能否分享变压器的规格? 我的客户希望为 PoE PSE 应用(15W)设计高达48V 的隔离型反激式转换器。 TI 参考设计非常适合、但现在他们需要有关 BOM 的更多信息来估算总成本、然后再继续。

感谢你的帮助

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    负责的工程师现已不在办公室。 他将在4月23日之前答复。
    一般而言、如果其他公司的数据表未公开发布、我们不会转发该数据表。
    此致
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    了解您的观点、但 TI 没有意义根据非公开的器件发布参考设计。 我们希望 客户复制我们的参考设计、因此他们需要 BOM 和所有数据表。

    期待看到维修工程师的回复。

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、
    此问题已脱机处理。 如 Eric 所述、查找正确数据表的最佳方法是直接联系制造商。
    谢谢、
    Garrett