This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745:LDO 是否可以处理少量正电压灌电流

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796573/tps745-is-ldo-possible-to-handle-small-amount-of-positive-voltage-sink-current

器件型号:TPS745

我必须将大约 30~50mA 的少量电流灌入正电压输出

输入为1.5V,输出为1.0V,但输出不拉电流,而灌电 流为30~50mA (输出将连接一些较高电压的引脚)

是否可以进行这种灌电流操作? (电压精度、瞬态响应不重要、但 LDO 不应裸片)

如果可能、是否存在任何性能缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangbeom、

    反向电流可能会损坏器件、因为该器件没有内置反向电流保护功能。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的8.1.5。

    此致、
    Jason Song