This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210:PMP5694参考设计加布数据

Guru**** 2536950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791318/tps40210-tps40210-pmp5694-refernce-design-garber-data

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: PMP7024

您好的支持团队。

我的一位客户选择了基于 TPS40210的 PMP5594参考设计来满足其电源要求。

他们要求提供与此设计相关的 Garber 数据。

请提供。

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Higa、

    感谢您提出问题。 遗憾的是、此设计的光绘文件不可用。

    您客户的应用要求是否与 PMP5694相同?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett - San

    感谢您的回复。

    我的客户的要求如下:

    输入电压:10V-40V

    输出电压(秒):5V

    输出电流(秒):0.5A (最大值)

    您能否提供其他类似的参考设计?  

    此致。

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Higa、

    只是为了澄清您的设计是否需要隔离?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett - San

    >只是为了说明您的设计是否需要隔离?

    ->是的、我需要隔离。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    负责的工程师现已不在办公室。 他将在4月23日之前答复。
    此致
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Higa、
    PMP7024可能是该设计的另一个良好起点。 针对这个设计提供了光绘文件。
    谢谢、
    Garrett