This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31503:需要 MTBF 数据

Guru**** 2513535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795276/lmz31503-mtbf-data-required

器件型号:LMZ31503

大家好,我需要此 IC 的 MTBF 数据:LMZ31503RUQT,但在该链接 中找不到:http://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp#resultstable

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwajit、

    MTBF 计算出的可靠性规格可在 数据表的第4.3节中找到。 预计 MTBF 为40.1Million 小时。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我已检查链接并找到 MTBF 值,但对于同一 IC,我还需要以下与 MTBF 相关的数据:

    1. 可信度
    2. 测试的器件数
    3. 故障数
    4. 每个器件的测试小时数
    5. 激活能量
    6. 等效设备小时数

    请尽快提供相同的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishwajit、

    我目前正在联系可靠性和质量工程师、他们可能对此有更多信息。 当我从他们那里获得更多反馈时、请让我回来与您联系。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwajit、

    我最近从产品可靠性团队那里获得了相关信息。 MTBF 已更新、我在此附上了该文件。

    e2e.ti.com/.../LMZ31503RUQRMTBF.pdf

    对于您请求的特定信息、该信息适用于典型的 TI IC 裸片。 这些模块实际上是一个具有各种组件的组件。 以下 TR332型号:

    MTBF:65、616、795

    时基故障:15.2

    使用温度(摄氏度):55

    可信度(%):90

    活化能(EV):0.45

    测试温度(degC):运行50%负载

    此致、

    Jimmy